This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何缓冲 RS422信号

Guru**** 2952630 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32, THVD1512, AM26C31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1306882/how-to-buffer-rs422-signals

主题中讨论的其他器件:AM26C32、 THVD1512、 AM26C31

我使用的是 RS422 ABZ 编码器、需要将此信号传输到两个接收器、例如运动控制器 X 和可能的 DSP Y。它们之间存在距离(编码器、X 和 Y)。

我有两个解决方案  

#1只是将这些信号分开在 PCB 上,而没有芯片。 我担心的是阻抗(反射)和噪声(因为附近有电机)  

#2是 在 PCB 上使用缓冲器。 我找不到 RS422的缓冲器、但找到 TTL 缓冲器。 我首先使用 RS422信号进入单端并将其缓冲到2个通道中。 然后我使用两个 RS422变送器。 在本例中、我的问题是信号延迟

有人以前做过类似的事情、或者 对如何做到这一点有任何想法? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可以将信号从编码器路由到 X、然后从那里路由到 Y、则不需要任何缓冲器:


    (来源: 维基百科)

    但是、如果您有单独的电缆连接 X 和 Y、则应使用缓冲器。 只有在电缆从主总线分支出的情况下才需要此操作;主总线可以在没有缓冲器的情况下继续运行。 (您不需要实际的逻辑缓冲器;您可以将接收器的输出直接连接到驱动器的输入。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我需要将 calbles 分离到 X 和 Y。您知道是否有 RS422缓冲器吗? 或者我只能使用 RS422接收器和传输器吗?  

    是的、我的错。 缓冲器的 原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您有三个信号、因此您需要三个 R 连接至 D 的全双工收发器(例如 THVD1512)、或一个多通道接收器和一个多通道驱动器(例如 AM26C32/AM26C31)。