This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:最大速率问题

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307334/tca9617a-maximum-rate-question

器件型号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件: TCA9617B

9617A 可以支持的最大速率是多少? 它可以在 MDIO 总线上使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9617A 设计用于具有1 MHz 的快速模式 I²C。 带有2.5 MHz 的 MDIO 会太多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的广清:

    TCA9617A 和 TCA9617B I2C 缓冲器支持快速模式+ I2C 速度(高达1 MHz)。 X

    对于 MDIO 总线而言、此器件的速度太慢。  

    此致、

    泰勒