This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 缓冲器连接性

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC07A, AM26LV31, TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307449/buffer-connectivity

主题中讨论的其他器件:SN74LVC07AAM26LV31TXU0104

请查看随附的缓冲器连接验证图

第1组:

FPGA 驱动器:LVCMOS 1V8

SN74LVC07A:漏极开路输出

AM26LV31:RS422 O/P

第2组:

SN74LVC07A:漏极开路输出

CLVC16T245:电平转换器

FPGA:LVCMOS 1V8

您能否验证这个问题、并告诉我使用 RS422输入而不是推挽缓冲器的集电极开路输出有任何缺点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开漏输出确实可以用于电平转换。 (您必须确保上拉电阻器足够强、以便上升沿对于信号频率足够快。 具有推挽输出(如 TXU0104)的电平转换器可以避免这个可能的问题。)