This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] eUSB 转 USB 电平转换器问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307359/eusb-to-usb-levelshifter-question

主题中讨论的其他器件:TUSB2E11

大家好、

我们是否具有适用于 eUSB 到 USB2.0的电平转换器?

1 μ A) USB 2.0和 Eusb

2eUSB:1.8V (-0.3~2.1V)USB2.0:3.3V (-0.3~4.32V)

3) 3) 支持 I2C  

4) 4) 支持 主机 和 设备模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来像是对 TUSB2E11的描述。

    您为什么要提到 I²C? TUSB2E11可配置为 I²C μ A;您是否需要 I²C μ A 电平转换器?