This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:I2C 复位

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307653/sn65dp159-i2c-reset

主题中讨论的其他器件:SN65DP159

尊敬的朋友:

问题:如果通过 I2C 复位了 SN65DP159、 它在何时正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要强制 DP159断电、可以将"1"写入寄存器偏移09h 的位3。  

    您可以将同一位(寄存器偏移 09h 的位3)设置为"0"以使 DP159回到正常运行状态。

    谢谢。

    扎赫