This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306的问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1305358/pca9306-questions-of-pca9306

器件型号:PCA9306

尊敬的团队:

能否将左右 Vref 连接到1.8V 开关?
我担心内部 MOS 偏置电压会有问题。 非常感谢。

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 PCA9306用作开关时、应将 EN 引脚直接连接到(较低)电源电压。 在这种情况下、不使用 VREF1/VREF2 (并且200 kΩ 电阻器不是必需的);您可以让它们悬空、将它们两侧连接到相同的电压、或将它们用作第三个数据通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我同意克莱门斯在这里的回答。 您还可以参阅数据表的第8.1.5节以了解更多信息。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    规格8.1.5相比、
    似乎主要的区别在于、开关模式 EN 可以直接被拉出以控制
    在转换模式下、Vref2和 EN2都需要200K 上拉电阻。

    我们当前的设计要求如下
    请帮助我确认下面的行。
    1.MCU 3.3V、SoC 1.8V、传感器1.8V
    U52是转换模式、U53是开关模式
    3.只有 U52或 U53同时开启
    (使用 CV_GPIO92控制 U53、使用 BJT 反向控制 U52)
    4.如果 SEN_PWREN 被拉至低电平、U52和 U53将关闭。

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在转换模式下、VREF2和 EN 必须连接在一起。 (这样就不需要 R104了。)

    在开关模式下、EN 不得高于最低信号、即、在本例中、CV_GPIO92必须为1.8V。不需要 R107。

    Q6有一个内部下拉电阻、所以不需要 R105。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:

    感谢您的大力支持。

    我已经修改了电路作为您的建议。

    CV_1V8GPIO92是 SoC GPIO、IO 电平为1.8V。

    新的 SCH 如下所示。

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。