This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1424:RS 至422和 RS 至485 4线制实现之间的差异

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1424, AM26LV32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307630/thvd1424-difference-between-rs-422-and-rs-485-4-wire-implementation

器件型号:THVD1424
主题中讨论的其他器件: AM26LV32AM26LV31

您好!

我正在尝试了解 RS485与 RS422之间的差异。  我阅读了尽可能多的 TI 应用手册以及其他来源的一些手册。  我对电气最小值和最大值有很强的了解。  根据我的理解、两者都只指定硬件特性、在软件中不做任何说明(与 CAN 不同、CAN 是硬件和软件)。

我想澄清一下用于每个收发器的收发器、我知道大多数 RS -485收发器与 RS -422兼容、但反过来则不然。  RS 的驱动器必须有一个 tri 状态收发器、以便当一条总线上有多个发送器时、活动的发送器变为高电平/低电平、而非活动的发送器为高阻态。  传统的 RS 至422收发器也是如此吗?  我想提一下 Renesas 应用手册、该应用手册展示了两种传统收发器类型:

AN1989:RS 至422与 RS 至485:相似性和主要差异(renesas.com)

对于 THVD1424、它是否与串联的 shotkey 二极管 RS 至485收发器对齐?  可能将 BJT 替换为 MOSFET。

 

在比较 RS 至422和 RS 至485 4线制原理图时、我会产生混淆。  RS -422涉及多站(1个主发送器和多个从接收器)、而 RS 至485涉及多点(多个发送器和多个接收器)。  对于 RS 至422、如果从器件希望将信号传输回主器件、RS 至422是否会强制仅将1个从器件发送器连接到主器件的接收器、以符合一对导线上只允许1个发送器的要求?  下面描述了我要问的问题。

以上是我对 RS 422的理解、但 tri 不需要3态/RS-485状态驱动器、因为它是该导线对上的唯一发送器并且与 Renesas 应用手册中的 RS 收发器一致。

指南到选择和使用 RS 的 Maxim 描述、RS 422和 RS 至485串行数据标准| Analog Devices。 这里的2个从发送器在同一条总线上、这也是 RS 422吗?

在此也重申:

从: RS 至422和 RS 至485通信的基础知识-密封级

非常感谢为澄清这一点提供任何帮助。  我唯一可以说明原因的是、传统的 RS 至422设计引入了新的 RS 至485收发器、并使多个收发器从站实现了主通信路由、并保持了 RS 422品牌、因为在技术上有一个主站。

 

感谢您的帮助

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS 至422指定如何传输单向信号。 如果需要两个方向、则需要两条差分信号线。
    RS 至485指定如何通过半双工、共享总线发送双向信号。

    RS 至485可以有多个驱动器和接收器。 RS–422只有一个驱动器;它可以有多个接收器、但在实践中、具有多个接收器不太可能有用。 RS 至485驱动器必须能够被禁用;RS 至422驱动器有时支持该功能、但这只是为了节省功耗。 (上面带有多个从驱动器的电路被标记为"USB-422" RS、因为您有四根电线、但这是错误的;总线上有多个驱动器实际上是 RS 485。 但这两个都与"正常" RS 至485总线不同、其中一切都通过同一总线。)

    RS 至485需要在总线的两端连接终端电阻器。 RS 至422仅需要在总线末端与驱动器相反的位置进行端接。

    虽然存在一些电气差异、但 RS 至485收发器与 RS 至422兼容。

    RS 至485收发器始终包含驱动器和接收器。 对于 AM26LV31-422、有仅具有驱动器或接收器的器件(例如 RS 31/AM26LV32)。

    如果禁用驱动器或接收器、则半双工 RS 至485收发器可用于 RS 至422。 全双工 RS 至485收发器可在两个方向上用于两个 RS 至422连接;如果您将驱动器和接收器引脚连接在一起、它们可用于半双工 RS 至485总线。

    请参阅 RS 至422和 RS 至485标准的概述和系统配置应用报告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  这开始变得更有意义了、我感觉上面的电路有一个漏标签、并希望确保我知道 RS -485和 RS -422之间的线位于何处。   

    从我收集的所有信息中得知、电气特性是否为 RS 至485或 RS 至422、由于存在带宽过长的问题、因此决定性因素似乎是一条差分信号线上有多少个驱动器。 仅1 = RS - 422、大于1 = RS - 485。

    正确答案是肯定的、但这两者之间的区别完全基于一条差分线路上发生的情况、假设它们与 RS 至422和 RS 至485在电气上兼容。  在理论上、对于上面错误标记的一条、主发送总线可能是 RS 至422、而主接收总线可能是 RS 至485、或者如果其中一条差分线路是 RS 至485、那么不管另一条差分线路是单向的、它仍然配置 RS 至485?

    我确实看到你的上述观点,虽然这将是非常不寻常的,但正在努力完成我的理解与这个假设。

    我还想跟进 RS 至485电阻器的问题、该电阻器显示在传输线的驱动器和接收器端、以实现4线制实施。 理论上、您希望接收器的传输线路具有匹配的阻抗、可为100欧姆电阻器提供保修、以减少反射、这与 LVDS 非常相似。 如果 RS 至485在全双工模式下运行、是否有理由在驱动器旁边添加电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、主器件发送总线为 RS 422、而主器件接收总线为 RS 485。 (但在实践中、如何标记它并不重要;您只需要找到具有正确数量的驱动器和接收器、 并且为半双工或全双工的收发器芯片。)

    总线/电缆具有两端。 如果可能没有有源驱动器(有源驱动器比电阻器更强)、则需要在这些端部使用终端电阻器。 因此、在 RS 至422总线上、驱动器位于一端、只有另一端需要端接。 在 RS 至485总线上、您通常至少有两个驱动器、每个驱动器有时处于无效状态、因此两端都需要终端。