This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A-Q1:兼容问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539-Q1, TCA6408A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307703/tca6408a-q1-compatible-question

器件型号:TCA6408A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCA9539-Q1

大家好、

我的客户在其系统中使用了两个 TCA9539-Q1、从而提供32个外部 GPIO。 但是、它们还需要其他4个 GPIO 来控制 CAN 器件。 因此他们需要使用 TCA6408A-Q1、并将其与 TCA9539-Q1置于同一 I2C 通道。 TCA6408A-Q1只有一个地址引脚、而 TCA9539-Q1有两个地址引脚。 那么、问题是:

它们是否可以在一个 I2C 通道中使用两个 TCA9539-Q1和一个 TCA6408A-Q1?  

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9408A-Q1地址为010000x。
    TCA9539-Q1地址为11101xx。

    因此不会发生冲突。