This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80EP100:数据速率问题

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: EQ50F100, DS80EP100, DS38EP100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1305608/ds80ep100-data-rate-problem

器件型号:DS80EP100
主题中讨论的其他器件: DS38EP100、EQ50F100

您好,

我有一些客户想用这个芯片来驱动和平衡 CML、因为他们的串行器/解串器运行速度可能低于5G、这个芯片在输出模式中、如果它低于5G、平衡的 IC 是否意味着电路坏了?

该芯片是否支持低于5G 使用速度?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    该器件用于为5Gbps 至12.5Gbps 范围内的信号提供均衡功能。  这是通过衰减低频并传递更接近数据奈奎斯特速率(2.5GHz - 6.25GHz)的更高频率来实现的。 通过比较 DS80EP100与 DS38EP100均衡器传递函数可以看出这一点。  DS38EP100用于较低数据速率、因此在低频范围内对信号的衰减较少。

    DS80EP100 DS38EP100

    客户是否可以使用 DS38EP100、或者他们是否需要支持低于和高于5Gbps 的速率?

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    是的、他们希望 使用支持 低于和高于5Gbps 速率的产品。

    客户的要求是设计 V_by 同一个接口、使用 SerDes 差分信号、速率范围为3.12-6.25G、并希望找到可支持的驱动器和平衡芯片。  您能推荐合适的产品吗?

     EQ50F100也是被介绍给客户的、但是反馈的价格有点贵、而且是需要加电的产品。

    非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    我想到的所有其他信号调节器件均为有源器件(需要电源)、其成本可能超过 DS80EP100。

    我们想到的一个想法是使用这些器件模型来执行仿真、看看它们的性能如何。  我拥有这些器件型号的同事是 OOO 本周、但我要求他在下周跟您跟进。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请附上 DS38和 DS80EP100 e2e.ti.com/.../ds80ep100.s4pe2e.ti.com/.../ds38ep100.s4ps-parameter型号说明。

    此致、Nasser