This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:供应商可能会损坏的器件

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1303041/dp83826e-possibly-broken-parts-from-supplier

器件型号:DP83826E

我有一个3板项目、 在4个不同的位置使用 DP83826ERHBR 器件。 使用本地小型制造商的所有电路板的原型运行都可以正常运行、但当我们更改为使用其他电路板制造商对电路板进行串联生产时、 似乎有15%的 DP83826ERHBR 器件出现了故障。 可以通过替换不同供应商(Digikey/Mouser)的器件来轻松修复这些电路板。 已对串联生产的电路板进行了所有焊接问题检查。

现在进入我的问题。 我如何确定器件是否实际损坏? 我能否让 TI 对其进行测试和确认? 应该说、所有电路板都正常工作、我已经按照数据表和设计核对表进行了操作。

此致

延斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    我想问一下、您如何确定"似乎已损坏"?

    • 是否看到链路已建立?
    • 您能否探测 CLK_OUT 引脚 以查看您是否能够看到时钟信号
    • 您能否探测 Rbias 引脚以查看是否能够检测到1V 电压?
    • 您是否能够使用损坏的器件访问寄存器? 如果可能、您能向我们提供一个从0x0000到0x001F 和0x0467的寄存器转储

    --

    此致、
    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    在"损坏"的部件上、它们均 在-170uA 的引脚31上驱动一个小的泄漏电流、无时钟输出。 我附加非常简单的原理图。 更换部件后、没有问题。 损坏的器件会对 MDIO 做出响应、尽管模式选择引脚连接到 GND、但它们似乎处于增强模式。 断开的器件的磁性元件接口似乎处于活动状态、尽管没有到 RMII 的链路、但显示了合理的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rx 和 Tx 线的示波器测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    感谢您分享这些信息。 如果无法看到输出时钟、这意味着 PHY 没有正确加电。

    您是否能够探测以下引脚:

    • Rbias 引脚
    • 同时绘制 VDDA3V3、VDDIO、CEXT 和 MDC。 我们希望检查电源时序。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量1启动1ms/div 2V/div。 曲线1->VCCIO、2->VDDA3V3、3-RBIAS、4->CEXT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量2启动1ms/div 2V/div。 trace 1->VVCIO、2->MDC、3->RBIAS、4->CEXT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量3启动10ms/div 2V/div。 曲线1->VDDIO、2->VDDA3V3、3->RBIAS、4->Pin31 (CLKOUT)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 DUT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    希尔曼今天是好的,并期待在星期一当他回来的回应。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    Rbias 似乎并未从您提供的波形上拉至1V。 它很可能是损坏器件。 最后进行两次测试以确认 PHY 已被以下测试损坏:

    • 您提到 DP83826PHY 在增强模式下运行、但我们可以看到、您在基本模式下有一个模式选择下的下拉。 您是否会在任何情况下将此引脚接地或意外将其上拉。 这可能会损坏 PHY。
    • 您还能否探测复位和 PWDN 引脚以确保 PHY 未在复位模式下运行?

    • 如果您将不良器件放在另一个 PCB 上、您是否看到了这种不良行为?

    您提到 不同供应商 (DigiKey)提供的器件是优秀的、我想请问您是从哪里获得不良器件的?  

    • 您是否有详细信息、例如批号?

    --

    谢谢!

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    • 根据设计、这些器件应处于基本模式。 当我们读取寄存器时、看起来它们好像处于增强模式。  
    • 如果移动到另一个 PCB、则不良器件会表现出相同的行为。
    • 坏的配件不是我们购买的。 它们由我们的制造商 Kitron 提供。  https://kitron.com/ 如果有可用的批次信息、我将不得不与他们联系以获取该信息。
    • 我唯一掌握的有关批号的信息是可从器件标识中读取的信息。 当前电路板上的所有不良器件(3块电路板上有4个器件)都标有 "826E、TI 198、ALSF G4"。

    下面的迹线3是 PWRDn/INT 引脚21。 100ms/div

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    感谢您分享这些信息。 我们将 等待您在 Kitron 上提供信息。 我们还将在内部查看您使用的 器件是否为有效器件。

    如果可能、您能否执行快速测试。 您是否可以在上电并释放它之后将复位保持在低电平一段时间。 它能解决问题吗?

    您能否尝试下拉模式选择(引脚1)、看看这是否会将 PHY 拉回基本模式?

    --

    谢谢!

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    来自我们制造商的信息:  

    批次/批次:2262887CD2

    日期:2229

    经销商:Mouser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    感谢您的信息。 我们将与团队内部讨论、并在本周结束前与您联系。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    根据您在 Mouser 中提供的图片和制造商提供的批号。 我们看到批号不匹配。  

    •  我们系统中的批号:2262887CD2是 DP83826PHY 版本 B。
    • 您给我们看上图的 PHY 是 DP83826PHY 版本 A。

    在修订版本 A 中、我们确实在内部更改了一些自举电阻器。 如果可能、您能否尝试移除模式选择引脚上的接地连接、以查看是否能够在 Rbias 和 CLK_OUT 上看到任何电压? 制造商 提供的批号是 DP83826PHY 的修订版 B。 您能否与制造商仔细核实、以确保他们提供的批号是正确的? 因为批号与 您使用的芯片不匹配。

    --

    谢谢!

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    这确实很有趣。 我想知道是 Mouser 或我们的制造商的原因吗? 不管怎么说,我想我们会指示北龙去报废现有的库存,买新鲜的芯片。

    取消 MODE 引脚 Strap 配置将需要一些 PCB 手术。 我来试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Hillman 很好,将于12月27日星期三回来。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    感谢您的确认。

    --

    此致、

    林希尔曼