This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:Re 计时器和 ASIC 之间的 PRBS-31误差

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307061/ds280df810-prbs-31-error-between-re-timer-and-asics

器件型号:DS280DF810

您好!  

我正在4信道@27.9525Gpbs 上从分析仪运行111.81Gbps 的无帧 PRBS、如图所示、在接收器处带有 SerDes 回送。 我们已经 为这两个重定时器将重定时器 RX 设置为自适应模式2。

我们有以下观察结果。

1. PRBS 在 QSFP-28和重定时器之间以及从重定时器到 QSFP-28之间运行正常

2.在 ASICS 和重定时器之间检测到 PRBS 错误

我们有以下查询

路径中的多个重定时器是否会导致问题?

2. CAL_CLK_IN 时钟是否在错误中具有和作用?

3.如何计算和设置预加重和后加重以纠正 PRBS 误差  

此致、

阿曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aman:

    Unknown 说:
    1. 路径中的多个重定时器是否会造成问题?

    由于重定时器可重建高速信号、因此在路径中放置多个重定时器不会产生任何问题。

    Unknown 说:
    2. CAL_CLK_IN 时钟是否在错误中具有和作用?

    只要 CAL_CLK_IN 满足这些数据表规格、我就不认为它是产生这些错误的根本原因。

    Unknown 说:
    3. 如何计算和设置预加重和后加重以更正 PRBS 误差 [/报价]

    我建议进行 Greenbox 测试以确定最佳 TX FIR 参数。 此应用手册介绍了测试方法。

    https://www.ti.com/lit/an/slyt678/slyt678.pdf?ts = 1703709168760&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果在调整 TX FIR 参数后问题仍然存在、您能否共享两个重定时器的完整寄存器转储以供我查看?

    此致!

    卢卡斯