This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:寄存器0x001E bit[1] TDR 处理失败

Guru**** 2952500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1304365/dp83822i-register-0x001e-bit-1-tdr-process-failed

器件型号:DP83822I

大家好、

请告诉我有关寄存器0x001E bit[1](TDR 处理失败)的信息。
一个客户通过启用具有链路建立状态的寄存器0x001E bit[15]来执行 TDR。
当他们读取寄存器0x001E 时、结果为0x0003。
这意味着电缆测量过程已完成并失败。

他们在电缆断开且链路断开的情况下执行 TDR。
当他们读取寄存器0x001E 时、结果为0x0002。
这意味着电缆测量过程已完成、而非失败。

以下我的理解是否正确?
============================
在前一种情况下、由于阻抗匹配、因此无法获得反射峰值、即 bit[1]=1 (处理失败)。
也就是说、可以确定电缆没有问题。

在后一种情况下、可以获得反射峰值、因为阻抗不匹配、所以它是 bit[1]=0 (过程未失败)。
如果只有一个峰值、用户可以通过读取寄存器0x0180至0x0184、尤其是0x0180来查找电缆长度。
============================

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的敦生:

    通常、TDR 测试应在没有链路伙伴的情况下运行、以查看电缆中是否存在短路或开路。 引脚是否正确。 TDR 过程将失败。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman-san:

    感谢您的答复。

    您是否意味着如果阻抗匹配且 TDR 过程失败、峰值将无法正确存储在寄存器0x0180至0x0184中?

    我的客户希望通过使用具有链路建立状态的 TDR 来了解电缆长度。

    如果对上述问题的回答是肯定的、我想告诉他们 TDR 不适合在链路建立状态下使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的敦生:

    是的、TDR 不适用于链路建立状态。

    --

    此致、

    林希尔曼