This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:电缆故障

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1301837/dp83822i-cable-failure

器件型号:DP83822I

大家好、

我对电缆故障时的 PHY 行为有疑问。

当以太网电缆短路时、脉冲变压器将短路、PHY 的 TD_P 和 TD_M 以及 RD_P 和 RD_M 将短路。
在这种情况下、PHY 的状态是什么? (保护功能正常运行且停止运行等)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    如果  PHY 的 TD_P 和 TD_M 与 PHY 的 RD_P 和 RD_M 短接、PHY 将在内部具有保护电路、PHY 之间的链路将断开。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman-san:

    感谢您的答复。

    您是否意味着需要启用 TDR 作为电缆诊断自动运行?

    如果有其他保护电路、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的敦生:

    TDR 是将运行以确定电缆是否短路的诊断工具。  

    这就是我刚才提到的功能。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman-san:

    TDR 具有手动模式和自动模式。

    如果在 CR1位[8]处禁用了自动模式,保护电路是否不工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atshi:

    TDR 测试主要检测电缆或 MDI 线路中是否存在短路或开路。 在正常情况下、当 TD 与 RD 短路时、PHY 主要是直接将信号输出到接收器。 我们的 PHY 也将其作为外部功能来支持。

    如果 MDI 线路对地短路、我们的 PHY 将丢弃链路并在内部保护信号。 如果将 MDI 线路连接到 round、它将有一个链路断开。 内部电路在外部不可共享。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman-san:

    我 想了解更多关于以下方面的信息。
    数据表或应用手册中是否提到这一点?
    如果是、请告诉我在哪里对其进行了说明。

    "在正常情况下、当 TD 与 RD 短路时、PHY 主要是直接将信号输出到接收器。 我们的 PHY 也将其作为外部功能来支持。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的敦生:

    这应该在数据表的"外部环回"会话中进行。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman-san:

    感谢您的答复。
    数据表或应用手册中提到的以下几点?

    "如果 MDI 线路对地短路、我们的 PHY 将连接丢弃并在内部保护信号。 如果将 MDI 线路连接到 round、它将有一个链路断开。 内部电路外部不可共享。'

    很抱歉、我的理解能力很差。
    我不想知道如何诊断短路或开路、但为了避免故障、在电缆上发生 TD 和 RD 之间突然短路时、保护功能是否用作 PHY 行为。
    我希望此保护功能在文档中进行介绍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atshi:

    很抱歉耽误你的时间。 TD 和 RD 短接 将会因 信号质量、  信号能量、RX_ER 等因素而触发链路丢弃。

    --

    此致、

    林希尔曼