This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230EVM:DS250DF230EVM

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1306087/ds250df230evm-ds250df230evm

器件型号:DS250DF230EVM

您好:

  我向 RX0,输入1Gbps 信号、然后 在 CDR 页面上选择"Standard Mode"和"25Gbps"数据速率。 设备状态显示为"已检测到信号"、但不显示 CDR 锁定状态。

为了解决此问题、我需要做些什么才能使用 "PRBS Gen/Checkr"。

谢谢。

约兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jochen:

    是否尝试在1.0Gbps 信号上使用 PRBS 发生器/校验器?

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德鲁:

      我尝试运行25Gbps PRBS 测试。  在 CDR 页面上、我选择"Standard Mode"和"25Gbps"数据速率、 然后 RX 输入1Gbps 的子速率信号、但 不显示 CDR 锁定状态。 在"眼图监视器页面"中、不会生成图表。  我怀疑我误解了、 您能告诉我正确的方法以便我可以 在 25 Gbps 数据速率上使用 PRBS Gen/Checker。

    谢谢!

    约兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jochen:

    1Gbps 是25分频子速率25Gbps。 通常、为了使用 PRBS 发生器、我们输入一个被2的幂分频的子速率信号。 这是为了让 CDR 将输入信号解读为全速率并获得锁定。 例如、我会输入1.5625GHz 时钟信号以在25Gbps 的速率下使用 PRBS 发生器、因为这是一个16分频子速率。 您能否尝试使用1.5625GHz 信号?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

      我会按你的建议去尝试。

    谢谢!

    约兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jochen:

    听起来不错、如果有任何更新、请告诉我。

    此致!

    卢卡斯