This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:无法获取 Reg_0x54[7]

Guru**** 2658585 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410, DS125DF111, DS100DF410, DS110DF111, DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1305483/ds110df111-unable-to-get-reg_0x54-7

器件型号:DS110DF111
主题中讨论的其他器件:DS100DF410DS110DF410、DS125DF410 、DS125DF111

你好

我可以使用 SMBus 读取寄存器。

请参阅"DS110DF111、DS125DF111、DS100DF410、DS110DF410和 DS125DF410编程指南"

2.4.1前端口入口(模块到主机)
2.4.2前端口出口(主机到模块)
2.4.3背板和电缆
表20. 设置数据速率(以 DS125DF410为例)

并使用10G、SFP 器件连接

我尝试了几种方法、Reg_0x54[7] 始终为0

您能帮助我吗、如何设置寄存器、

以下是通道寄存器状态。

十六进制  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 0F 08 00 93 69
10 | 3A 20 A0 90 00 10 7A 25 40 23 00 03 24 00 E1 55
20 | 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 30 00 72 80 00 06
30 | 00 40 11 88 3F 1F 33 00 00 A5 00 00 00 80 00
40 | 00 40 80 50 C0 90 54 A0 B0 95 69 D5 99 A5 E6 F9
50 | 00 00 A5 00 00 00 00 B0 95 ED D5 99 A5 E6 F9
60 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 44 40 00 00 00 00
70 | 03 20 00 00 00

Control 和 Shared 寄存器

十六进制  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 | 00 60 --> 01 00 04 ------- ---00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、如果这些是基本问题、但您能确认以下问题吗?

    1. RX 引脚上是否存在有效信号?
    2. 是否检查了两个通道寄存器组?
    3. REFCLK_IN 引脚上是否存在有效参考时钟信号?

    通常、无论数据速率配置如何、当通道输入上有任何信号时、我们预计寄存器0x54[7]将为1。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我们再次检查硬件设计。

    发现了一些设计缺陷。

    不管怎样,现在0x54[7]可以检查信号。

    谢谢你!

    接下来、我需要设置速度以支持1G SFP、并尝试回送功能。

    如果我发现其他问题,请再次帮助我。谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    太好了、很高兴您能够解决这个问题。 我将关闭此主题、如果出现任何新问题、请不要犹豫、打开一个新的 E2E 主题。

    此致!

    卢卡斯