This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:接口转换问题

Guru**** 2526930 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1306862/dp83869hm-interface-convert-issue

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

 DP83869HM 是否用作 MAC 和 PHY 之间的转换器? 我使用带 SGMII 的 MAC 连接至 DP83869HM、且其 RGMII 接口连接到 T1L PHY (不带 MAC)。 此连接是否正常工作? 在上述方面有什么需要考虑的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    可以、DP83869可以具有用作转换器的 SGMII 转 RGMII 桥接模式。

    --

    此致、

    林希尔曼