This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:如何连接到 RJ-45支持的千兆位

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307222/dp83822i-how-to-connect-to-rj-45-supported-gigabit

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:DP83869

大家好、

客户希望将此设备连接到支持千兆位的 RJ-45连接器。

在这种情况下、您是否具有连接指南?

他们需要有关该接口的任何信息、因为 MDI 接口、4线对和2线对以及中心抽头连接是不同的。

此致、