请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822I 主题中讨论的其他器件:DP83869
大家好、
客户希望将此设备连接到支持千兆位的 RJ-45连接器。
在这种情况下、您是否具有连接指南?
他们需要有关该接口的任何信息、因为 MDI 接口、4线对和2线对以及中心抽头连接是不同的。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Atshi:
我想说明的一点是、DP83822不支持1Gbps。 我们只有 DP83867和 DP83869可以支持1Gbps 的标准以太网。
关于1Gbps 时的 MDI 连接、请参阅以下核对表:
e2e.ti.com/.../4617.DP83869_5F00_Schematic_5F00_Checklist-_2800_public_2900_.xlsx
--
此致、
林希尔曼