This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:100Mbps 工作、但1Gbps 不工作

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307384/dp83869hm-100mbps-is-working-but-1gbps-is-not-working

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

大家好、

使用 DP83869的 Im、  

当我启用100Mbps 全双工模式时、链路也在自动协商模式下建立、链路也在100Mbps 下建立和工作。

当我切换到1Gbps 时、全双工模式的链路逐渐停止。

注意:MAC 和 PHY、1Gbps 链路已建立  

     连接 PC 时,1Gbps 链路被切断

此致、

Vinayaka.J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinayaka:

    如果可能、您能否在1Gbps 的链路建立情况和链路断开情况之间提供从0x0000到0x001F 的寄存器转储。

    --

    此致、

    林希尔曼