This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216:转接驱动器不工作

Guru**** 2922030 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216EVM, TUSB216, TUSB216I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307941/tusb216-the-redrive-did-not-work

器件型号:TUSB216

我正在使用器件模式来测试 TUSB216EVM 板。

但我们的转接驱动器似乎无法正常工作。 但仍然无法通过眼图测试。

此文件为5m 电缆测试结果。 EVM 板时、也可以不使用 EVM 板时。

e2e.ti.com/.../DUT001.pdfe2e.ti.com/.../DUT001_5F00_865.pdf

那么在器件模式下、TUSB216不支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

     

    我正跟进此问题。 但是、相关工程师不在办公室、您可以在1月2日前收到回复。

     

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio:

       TUSB216不支持器件模式、建议使用 TUSB216I 作为替代。

    此致

    布赖恩