This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044:原理图检查

Guru**** 2582905 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1297033/tusb8044-schematic-check

器件型号:TUSB8044

您好

您可以帮助检查下面的 TUSB8044 原理图和任何需要调整的地方吗、谢谢

e2e.ti.com/.../tusb8044.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加勒斯:

       我正在进行原理图审阅、并将在明天发送反馈。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加勒斯:

    • SMBus 低意味着启用 SMBus 模式,是否需要更改任何集线器配置?

         如果不是,请将 SMBUSz 拉至高电平

    • 此设计中未实现电源开关、如果发生过流、可能会导致问题

     请提供第12页和50页、作为下游和上游端口原理图的 weel。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加勒斯:

       有更新吗?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    关于 TUSB8044、我们将连接到 PCH 的 SMBus 主机、以防需要进行任何修改。

      对于此引脚(SMBUSz)、我发现数据表中提及的低电平用于 I2C EEPROM、高电平用于 SMBus 主机。

      这就是我们下拉该引脚的原因。

    e2e.ti.com/.../tusb4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加勒斯:

     在数据表中、0是 SMBus 模式、1是 I2C 模式。 进入 SMBus 模式后、集线器将等待 SMBus 配置完成。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加勒斯:

      由于 FULLPWRMGM 较高、这意味着集线器将不支持电源切换。、客户是如何 实现电源切换的?

    VIC 信号来自什么?

    稳压器

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    1.更改为 I2C 模式
    => 我们是否需要在 I2C 总线上添加 EEPROM?
    2.将 FULLPWRMGM 更改为高电平,将 OC#和 PWRON 连接到集线器
      VIC_USB*_EN 来自 MCU 的 GPIO 以启用/禁用 USB 端口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

     

    我正跟进此问题。 但是、相关工程师不在办公室、您可以在1月2日前收到回复。

     

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加勒斯:

      在 I2C 模式下、可以不安装 EEPROM。

     此致

    布赖恩