This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR412:DS160PR412和 DS160PR421的原理图检查

Guru**** 2927550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410, DS160PR412, DS160PR421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1304256/ds160pr412-the-schematic-check-for-ds160pr412-and-ds160pr421

器件型号:DS160PR412
主题中讨论的其他器件: DS160PR421、DS160PR410

您好!

请确认我们是否可使用 DS160PR412和 DS160PR421生成以下方框图、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    对我来说、关系图看起来不错。 不过、似乎器件不使用端口 B、因此未使用多路复用器/多路信号分离器开关特性。 这是有原因的吗? 如果未来不打算使用多路复用器/多路信号分离器特性、则 DS160PR410等常规转接驱动器通常会更简单。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢您的支持、我们有一个 问题、即 DS160PR412 16Gbps PCIe 速率支持每个线性转接驱动器 或总 速率? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我正跟进此问题。 但是、相关工程师不在办公室、您可以在1月2日前收到回复。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    PCIe 数据速率以 GT 每秒(千兆传输率/秒)为单位、并根据生成的不同而固定。 16 GHz/s 是 GT 第4代的数据速率、这意味着查看通道时的位图形频率为16GHz。

    此致!

    Evan Su