This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65176B:部件标记---显示标记为28K 和28M 的设备

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307924/sn65176b-part-marking----devices-showing-marking-as-28k-and-28m

器件型号:SN65176B

团队、

需要有关 SN65176BDR 器件标识的快速帮助。

器件具有提到28K 和28M 的标记、客户无法找到其具有不同标记的原因。

请在停产时尽快提供建议。

已检查 PCN、未捕获该数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如数据表中所示、SN65176B 的标记为"65176B"。 脚注(4)说:"器件上可能还有与标识、批次跟踪代码信息或环境类别相关的其他标记。"

    这些是不同的批次追踪代码。 他们会定期更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amar、

    克莱门斯是正确的。 位于顶部标记处的其他信息用于跟踪、约会和批次信息。 "65176B"是指示可订购器件/名称识别的一致标记。

    此致!

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 和 Danny,感谢你们的帮助