This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044AV-Q1:如何在引脚未使用时设置引脚5

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307515/tcan1044av-q1-how-to-set-up-the-pin-5-when-the-pin-not-use

器件型号:TCAN1044AV-Q1

您好,先生

请问在不使用引脚时如何设置引脚5、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chen、

    VIO 必须连接到逻辑信号的电源轨、以便器件具有逻辑引脚的基准。 如果您不需要该引脚、请考虑 TCAN1044A-Q1、其引脚5具有电气无连接。

    VIO 引脚可以是1.7V 至5.5V 之间的任何电压、因此您可以连接与微控制器正在使用的 VCC 相同的电压。

    如果"未使用"、表示系统未通电、则可以在数据表中标题为"9.3.6欠压锁定"的部分查看器件的运行情况。

    此致!

    丹尼