This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1463-Q1:端接电阻器的功率大小

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1463-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307014/tcan1463-q1-power-size-for-termination-resistor

器件型号:TCAN1463-Q1

您好、团队成员:

  

一位客户询问安装在 CAN 总线子节点上进行分裂终端的电阻器功率大小。

1.3千欧姆的负载是允许的1/16W? 否则、最佳值是多少?

 

  

  

谢谢。此致、

李灿森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山姆:

    这可以通过使用设计人员预期的特定故障条件来确定。 通常在正常运行时、电阻器上的电压不会超过5V、因此您需要它们能够在直流情况下承受5V 的电势差而不会损坏。 如果其节点使用2.6 kΩ 端接、则对应于(5V)^2/(2.6 kΩ) ≈9.62mW、该值对于大多数电阻器在1/4 W 下都合适。但是、如果您的 OEM 专门需要其他条件(例如特定的最坏情况直流 Vdiff)、 那么您需要针对最坏的直流条件进行设计。

    此致!

    丹尼