This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HV-Q1:TCAN1042HVDQ1标记代码信息

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HV-Q1, TCAN1042HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1306781/tcan1042hv-q1-tcan1042hvdq1-marking-code-information

器件型号:TCAN1042HV-Q1

大家好、

我申请了 TCAN1042HVDQ1样片、发现有两种编码原理。 它们都是 TCAN1042HVDQ1吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCAN1042HVDRQ1具有两个组装地点、因此可以获得两种不同的标记样式。

    (TCAN1042HVDQ1只有一个组装地点。 您是用管装还是剪切带取样片?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记、

    在这些器件上、顶部标记是有关器件名称(第一行)、制造日期/位置(第二行)和唯一批次代码(第三行)的信息。 即使在同一个可订购产品内、不同组件的这些参数也会有所不同。

    正如 Clemens 正确提到的、根据特定部件的制造日期和组装位置、这些线条会有所不同。

    此致!

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记、

    此外、请注意、这是 TCAN1042HV、而不是 TCAN1042HV-Q1。 顶部标记对应于 TCAN1042HVDR;请参阅另一个 e2e 帖子:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1306722/tcan1042h-can-you-help-look-up-the-part-of-this-ic-top-marking

    此致!

    丹尼