This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:您可以帮助查找此 IC 顶部标记的器件型号吗?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1306722/tcan1042h-can-you-help-look-up-the-part-of-this-ic-top-marking

器件型号:TCAN1042H

您好  

您可以帮助查找 此 IC 顶部标记的器件号吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ti.com/packaging/en/docs/partlookup.tsp?partmarking=1042V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    器件型号的长列表带有1042V 顶部标记  

    您是否还能帮助检查生产日期代码的确切零件号?  

    该器件未通过70V 故障保护测试。 客户想要确认它是否是 TCAN1042H?

    TCAN1042VDR-Q1等非"H"版本器件、也带有顶部标记1042V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PY、您好!

    这是 TCAN1042HVDR 的一个单元。

    正在进行什么测试? 例如、这是操作测试还是未通电测试?

    请记住、在这些测试期间过冲是这些器件在客户评估期间发生损坏的常见原因。 例如、直接使用导线对引脚应用+70V 电源轨是产生高于+100V 过冲而可能损坏器件的常见方法、这是需要注意的一个问题。

    另外、观察到了哪种损坏?

    此致!

    丹尼