This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3413:电感应用中的 ESD 保护

Guru**** 2382840 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN3413, TPD2E2U06
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1306494/tcan3413-esd-protection-in-inductrial-application

器件型号:TCAN3413

大家好、

客户是否担心在工业应用中将 TPD2E2U06等5.5V ESD 保护器件用于 CANH/CANL?

客户将在传感器头和控制器之间使用 CAN FD 接口、因此、它完全用于系统 内部通信。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CAN 发送器将输出 GND 和 VCC 之间某处的电压(请参阅 VO (DOM)规范)。 CAN 接收器旨在处理一些接地漂移、并支持更广泛的总线电压(标准收发器为−2V 至7V、TCAN3413为±30V)、但如果您可以保证总线上的实际电压永远不会超过5.5V、 则可以使用5.5V 保护二极管。 在这种情况下、必须确保传感器和控制器使用相同的接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平井山市

    克莱门斯是正确的。 虽然在电气方面3.3V CAN 信号可能不会在标称上超过保护器件的规格、但更重要的考虑因素是 CAN 总线可能出现的故障/移位情况。 根据系统的不同、对于 GND 漂移(如上所述)或在直流故障中电源轨短接至 CANH 或 CANL 的情况可能有不同的要求。 如果系统不需要像在某些工业系统中那样针对这些条件提供保护、则适合您选择的保护器件。

    此致!

    丹尼