This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926QSEVB:是否可以共享 DS90UB926QSEVB 和 DS90UB925QSEVB 的布局文件?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB926QSEVB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1308313/ds90ub926qsevb-can-you-share-ds90ub926qsevb-and-ds90ub925qsevb-layout-file

器件型号:DS90UB926QSEVB

您好  

是否可以共享 DS90UB926QSEVB 和 DS90UB925QSEVB 的布局文件?  

客户希望复制 STP 连接器和布线布局。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PYTsai:

    我会按电子邮件给您发送。 但他们需要小心谨慎、而不是简单地复制布局。 布线可能会因 PCB 层堆叠和材料而有所不同。