This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043A:具有始终连接 USB 的枚举

Guru**** 2918100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8043A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307879/tusb8043a-enumeration-with-always-connected-usb

器件型号:TUSB8043A

在我们的设计中、TUSB8043A 直接连接到 CPU USB 线路(在 TX/RX 线路上使用旁路电容器)、但在枚举器件时会出现问题。

CPU 上会检测到其他 USB、因此仅限于此集线器。 下面是我们测试的几个项目:

  • 已确认 GRSTZ 在1V1上电期间为低电平、并且1V1和3V3均达到其适当电压
  • 经确认的振荡器输出24MHz
  • VBUS 为~450-500mV、但始终通过板载5V 供电
  • CPU_TX 连接到 Hub_RX、CPU_RX 连接到 Hub_TX
  • 在 USB 线路上没有 Linux 或 U-Boot 报告的错误
  • SCL/SDA 和 PWRCTL_POL 悬空
  • SMBUSz、FULLPWRMGMTz、成组、AUTOENz 和测试低电平
  • USB_R1通过9.53k 电阻连接至 GND

您对从何处着手此器件有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

     

    我正跟进此问题。 但是、相关工程师不在办公室、您可以在1月2日前收到回复。

     

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicolas

      请设置 SMBusz 引脚悬空并重新测试;

      在 SMBus 模式下、器件将等待 SMB 配置完成、

    此致

    布赖恩