This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP70025I:为什么 RGB 数据并行端口中没有输出?

Guru**** 2811235 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP70025I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307930/tvp70025i-why-there-is-no-output-in-the-rgb-data-parallel-port

器件型号:TVP70025I

大家好、

我的客户遇到了 TVP70025I 问题、

输入 VGA 信号正常、但是在他们按照数据表所说的那样设置寄存器后、 RGB 端口上没有数据输出。

PCLK、DE 和 VSYNC 有输出、但无 RGB 数据输出。

请您 进一步了解这个问题、为什么会发生这种情况?

谢谢!

此致、

鲍文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bowen:

    很抱歉、我们在 E2E 论坛上不再为该器件提供任何支持。  您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可以帮助解决您的问题。 很抱歉没有指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    好的、 感谢您的答复。

    此致!

    鲍文