This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:TUSB8042ARGCR

Guru**** 2536570 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8040, TUSB8042A, TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1300278/tusb8042a-tusb8042argcr

器件型号:TUSB8042A
主题中讨论的其他器件: TUSB8044A、TUSB8040

大家好。

我需要 Windows 操作系统中用于 TUSB8042A USB 集线器的 EEPROM 配置实用程序。

从何处可以获取该工具?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否会接受我的友情请求、以便我通过私人 e2e 消息将该工具发送给您?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我接受了朋友的请求。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何将寄存器地址0x0 ROM 签名值之后的 EEPROM 重新配置为0x55? 写入该值后、将无法访问 EEPROM 编程实用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以强制集线器进入编程模式?

    强制 USB 集线器进入编程模式步骤

    1:选择 TUSB8044A 集线器的 USB 2.0部分–如果您将设备管理器设置为查看"按连接查看设备"模式、则通用 USB 集线器将列在通用超高速 USB 集线器旁边。 您还可以右键单击并检查"Properties"下的"Hardware ID"、应为 VID_0451&PID_8442。 我的器件版本可能略有不同、因此 PID 可能会略有不同。

    步骤2:获得正确的 Generic USB 集线器后、右键点击并选择"Update Driver Software"、然后选择"Browse my computer for driver software"、然后选择"Let me dick from a list of device drivers on my computer"、再选择"Have disk"。

    步骤3:当弹出 Install from Disk (从磁盘安装)窗口时、导航到 TUSB80xx EEPROM Programmer 目录(应位于 c:Program Files (x86)> Texas Instruments Inc 下)、然后选择 TUSB8040.inf”文件并将其打开。 则可以忽略所有警告并允许驱动器

    步骤4:打开编程工具。

    步骤5:重新编程 EEPROM 后、您将需要重新加载原始通用 USB 集线器驱动程序

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    它工作的很好。。。

    谢谢