This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869上的查询

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307387/dp83869hm-query-on-dp83869

器件型号:DP83869HM

在我们的项目中,要求两个带有 Atmel 处理器和 phy 的板是 TI Phy 芯片  DP83869HMRGZT ,这只能在光纤模式下工作。我们需要我们的板仅与 Tx 线连接,并移除 Rx。 所以、是否可以将 PHY 寄存器配置为独立在发送模式下运行。在我们的一款现有产品中、我们将 TI DP83869HMRGZT 与处理器 AM3356BZCZA60搭配使用以进行 FO (ST)通信。 此外、我们要求仅连接 Tx 线路并移除 Rx 进行通信。 因此、是否可以将 PHY 寄存器配置为单独在发送模式下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不确定我是否完全理解您的问题。 您是否要求只在光纤连接上连接 SOP/SON (TX 线)? 如果可能、您可以提供一个方框图以进一步进行分层?

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hilman:

           我们有一个主板,带有  AM3356BZCZA60 Atmel 处理器,顶部带有 TI phy chip 的附加卡  DP83869HMRGZT 被使用,我们只需要使用 RX 线路的 TX 线路并禁用 RX 线路,FO (ST)通信和应使用 TX 线路进行 ping 大得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hilman:

             我附上了上面的方框图、要求 Board1只应发送数据而不应接收任何数据。

    此致

    Veera nagalakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nagalakshimi:

    理论上、只要光纤能够建立链路、就应该仅连接光纤的发送器端。 很遗憾、我们没有此独特用例的数据、因此客户必须自行验证此用例。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hilman:

            我对这些测试感到惊讶一周、您能否建议一些寄存器名称用于测试光纤 DP83869HM 仅连接 SOP/SON 线路和光纤传输数据的传输模式、以及是否可以进行单播模式以及 注册或任何其他设置以启用单播模式。

    谢谢

    N.Veera nagalakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nagalakshmi:

    遗憾的是、我们对于仅在 DP83869PHY 上使用光纤传输模式进行通信了解不多、但我们将尽力为您提供帮助。

    如果可能、您可以读取寄存器0x0001、0x0C01和0xC19、以查看是否仅连接 SOP 和 SON 即可看到链接?

    我可以问您是否也有信号检测连接? (SD 连接)

    如果可能、您能否探测 SON 和 SOP 引脚以查看它是否正在传输某些信号?

    --

    此致、

    林希尔曼