This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:5V 电源系统

Guru**** 2751445 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1308807/tcan4550-5v-supply-system

器件型号:TCAN4550

您好!

我们的系统使用5V 作为主电压。 我们没有12V 或24V Vbat。 是否可以在没有 Vbat 的情况下使用带5V 电源的 TCAN4550?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serhan:

    遗憾的是、不能、我们无法直接为 TCAN4550-Q1使用5V 电压、因为内部5V LDO 需要 VSUP 上至少5.5V 的电压。  无法绕过该内部 LDO 并直接提供外部5V 电源。  您可能需要使用升压转换器生成大于5.5V 的 VSUP 电源电压、以防止 TCAN4550出现欠压状况并进入受保护的工作模式。

    此致、

    乔纳森