This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:DP1.4集线器和重定时器

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158, TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1308510/tdp158-dp1-4-hub-and-retimer

器件型号:TDP158
主题中讨论的其他器件: TDP142

您好!

我的应用正在寻找工业中的 DP1.4集线器重定时器。

我发现 TDP158可以用作 HDMI 重定时器以及 DP 重定时器、但它仅支持 DP1.1。 请推荐支持 DP1.4的此类器件。



如果您有任何 DP1.4集线器、以便我们可以在 MST 中连接两个显示屏。 请提供建议。

它可以是集线器或任何其他解决方案、这样我们就可以同时看到两个显示屏。

谢谢

萨加尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sagar、

     在 X 模式下、DP159能够支持高达5.4Gbps (HBR2)的 DisplayPort 数据速率。 但是、它不支持 DP 1.4的 HBR3速率(请参阅 https://www.ti.com/lit/an/slla358/slla358.pdf)  

    我们没有可支持 DP1.4需求的重定时器。 不过、我们提供了两个支持 DP1.4速度的转接驱动器 TDP141和 TDP142。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    是否有适用于 DP 集线器的解决方案可以让我 同时在1个 DP 端口上看到两个显示器?

    谢谢

    萨加尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sagar、

    遗憾的是、我们目前还没有适用于该应用的解决方案。

    谢谢。

    扎赫