This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6F002:CM1442-08CP 替代产品

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6F002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1308424/tpd6f002-cm1442-08cp-replacement

器件型号:TPD6F002

团队成员

您认为 TPD6F002是替代  CM1442-08CP 的最佳解决方案吗?

e2e.ti.com/.../CM1442_2D00_D.pdf

附加文件是数据表、供您参考  

BRS

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    是的、TPD6F002将是我们离我们最近的替代产品。 主要区别是竞争器件的5.5V 工作电压与6V 工作电压、但除非受保护信号以6V 电压运行、否则这不是问题。

    此致、

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sebastian

    感谢您的支持

    BRS

    布赖恩