This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:推荐使用尺寸更小、成本更低的器件

Guru**** 2805925 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I, DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1301055/dp83848i-recommend-smaller-and-lower-cost-device

器件型号:DP83848I
主题中讨论的其他器件:DP83825DP83825I

大家好、

我的客户将 DP83848IVV/NOPB 用于4G 互联网网关。 他们正在启动新的低成本项目、并寻找具有成本效益且尺寸更小的设备。 您是否有任何建议或需要任何信息来帮助您做出判断?

Br、

维多利亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victoria:

    对于10/100Mbps 器件、我们拥有 DP8382x (822,825和826)系列。 DP83825是我们的超小型器件(3x3mm)、但仅支持 RMII。 我们的 DP83826和 DP83822是7x7mm。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    非常感谢您的回复! 客户选择 DP83825I 代替 DP83848I。 它们在设计时应注意什么?

    Br、

    维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victoria:

    我建议查看数据表、以便客户重新熟悉引脚。 由于这是一款空间非常受限的器件、DP83848上可能有些引脚不适用于 DP83825 (GPIO 等)、反之亦然。 首先要注意的一点是、DP83848是电流模式驱动器、而 DP83825是电压模式驱动器、因此具有不同的 MDI 网络。 您还可以查看我们的 DP83825原理图检查清单、以帮助客户设计电路板。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    谢谢导游! 我的客户根据您的建议完成了原理图、并期待您的评论。 原理图作为附件。  

    此外、DP83825I 可以通过 RJ45驱动多少个 LED?

    Br、

    维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victoria:

    PFA 原理图检查清单。 这是一个自助工具、能够加快审查速度。 请让客户填写此内容、如果还有其他问题、产品线团队可以提供帮助。

    我注意到的一点是 PHY 的原理图上没有 Strap 配置。 因此、我会将其视为默认配置;RMII 主器件配置为 CRS_DV、常规自动协商和自动 MDIX。 我看到 PHY 由 XTAL 供电(这个25MHz 吗?) 它的时钟直接路由到 RJ-45。 我假设这用于 LED 功能、但仅在 RMII 从模式下可用。

    此致、

    格罗姆

    e2e.ti.com/.../8802.DP83825_5F00_Schematic_5F00_Design_5F00_Review_5F00_Checklist.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    检查清单很有用。 我们是否有适用于 DP83825I 封装的 PCB 文件? TI.com 中的文件似乎不起作用。

    Br、

    维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victoria:

    哪个文件不起作用?

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    AD 文件是整体式 PCB、没有单独的 dp83825i 封装库文件、客户需要自行绘制。 如果我们有库文件、会更好、更方便。 谢谢!

    Br、

    维多利亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victoria:

    对于 AD、您是指 Altium Designer 文件? 此文件可以正常工作、客户将需要遵循.zip 文件中的说明。

    请注意、美国办事处将在下周一和星期二关闭、将在星期三重新开放。
    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    在.zip 文件文件夹中,哪一个包含 dp83825i 包库文件? 该文件可以正常工作、但它似乎不包含客户需要绘制 PCB 时所需的 dp83826封装库文件。  

    Br、

    维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victoria:

    请查看 DP83825产品页面中的 Ultra Librarian 选项卡、以收集符号和占用空间。

    此致、
    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    客户正在绘制焊料层。 对1.9和1.71这2种尺寸感到困惑、但他们不知道应该选择哪一种尺寸来绘制焊盘。 您能帮助解释一下吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victoria:

    这两种封装的区别在于一种是 PCB 上的封装与焊锡膏应用封装。

    此致、

    格罗姆