This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83822I 与 PoE 配合使用时未连接到以太网

Guru**** 2802755 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, TPS23731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1308467/dp83822i-dp83822i-use-with-poe-is-not-connected-to-ethernet

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件: TPS23731

大家好、

我有一个使用 DP83822I 和 TPS23731的以太网和 PoE 设计、PoE 可以与 TP-Link 交换机(TL-SG1005P)配合 使用、以太网电缆使用2对1236导线、但 PHY IC 似乎无法完全工作、未连接到以太网信号。
目前、该电路基本上配置如下(通过 Strap 配置引脚):
-操作模式:10BASE-Te ,半双工/全双工/100BASE-TX ,半双工/全双工
- MAC 接口配置: RGMII , 25 MHz 参考时钟
- PHY 地址:PHY_AD[4:0]=00001
RGMII 接口连接到 iMX8MP 逻辑电平1V8 (VDDIO_ETH=1V8)、连接到 PoE 开关后、LED 绿色亮起/闪烁、LED 蓝色亮起。
我修改了 PoE 变压器的终端、使其看起来像 DP83822 EVM (删除了 R103、R104、C120)。

我有几个问题、如下所示:
使用 PoE 时、我使用的变压器方向是否根据 PoE EVM (CMC 不朝向电缆侧)影响连接到变压器中点(CT 输入)的3V3源和以太网信号?
2.在 DS 和 EVM 中提到在 MDIO(pu 2.2k)和 RBIAS(4.87k )上使用电阻值,在我的设计中使用 MDIO(pu 1.5k)和 RBIAS(4.7k )上的电阻值,是否有计算这些值的公式? 或者如何使用偏置范围内的其他值? 目前、我可以修改2.2k MDIO PU、但我没有4.87k 电阻器。
3.我在 XI、XO 处使用外部晶振25MHz、配置自举引脚后是否需要配置寄存器?

请参阅 随附的 SCH。
请回顾并告诉我您的宝贵意见。 非常感谢。



越南 Cuong
硬件工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viet Cuong,

    请在下面查找我的答案。

    1. 使用 PoE 时、我根据 PoE EVM 使用的变压器方向(CMC 不面向电缆侧)是否会影响连接到变压器中点(CT 输入)的3V3源和以太网信号?

    否、不应影响信号。

    2. DS 和 EVM 中提到在 MDIO (pu 2.2k)和 RBIAS (4.87k)处使用电阻值,在我的设计中在 MDIO (pu 1.5k)和 RBIAS (4.7k)处使用电阻值,是否有计算这些值的公式? 或者如何使用偏置范围内的其他值? 目前我可以修改2.2k MDIO PU、但我没有4.87k 电阻器。[/报价]

    我们建议使用2.2 kΩ 、但 也可以使用1.5 kΩ、如果您能够读取/写入寄存器、则可以保留1.5 kΩ 。 4.87 kΩ  ±1%的 RBIAS 值非常重要。 4.7 kΩ 电阻器已超出1%范围。

    3. 我在 XI、XO 上使用外部晶振25MHz、配置自举引脚后是否需要配置寄存器?

     不需要、 无论是使用晶体还是振荡器、都不需要寄存器写入。  

    此致、

    阿尔瓦罗

    [/quote]