This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:USB 2.0信号

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307324/tusb4041i-q1-usb-2-0-signal

器件型号:TUSB4041I-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB4041I

该10pF 电容器是整个链路的电容还是收发器内部的电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

     

    我正跟进此问题。 但是、相关工程师不在办公室、您可以在1月2日前收到回复。

     

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ray:

         上述的10pF 电容只是 收发器内部的电容、不包含 USB 连接器或电缆。 因此、它不适用于整个链路。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我想问一下整个电缆的电容要求?

    此致

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ray:

       新年快乐!

       USB 电缆的唯一电 容规格为未配接接触电容、即2pF。

       您认为使用 TUSB4041I_Q1的顾虑是什么? 您是否需要使用自己的电缆?

    此致

    布赖恩