This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1463-Q1:CAN 收发器(TCAN1463-Q1)查询

Guru**** 1952220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307057/tcan1463-q1-can-transceiver-tcan1463-q1-inquiry

器件型号:TCAN1463-Q1

大家好、我是 JOONGGEON LEE。

我有一个关于 CAN 收发器的问题。
在下图中、当在 CAN 高电平/低电平的两端施加1.3千欧的电阻时、可以施加1/16W (100毫米)额定功率的电阻吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joonggeon,

    这取决于需要保护的故障情况。 您需要针对各种故障情况下预期的最坏 Vdiff 设计这些栅极驱动器。 在标称运行期间、CAN 通信由5V 电源供电、因此在最坏情况下、电阻器上的正常差分电压将为5V。对于这种设置、在这种最坏情况下、标称值为9.62mW、相当于每个电阻器约4.8mW。 标准1/16W 电阻器应该能够处理此情况。

    设计时请记住最坏情况的 Vdiff。 如果您的系统需要更大的 Vdiff 支柱、这可能会增加您的电阻所需的额定功率。

    此外、请参阅 Sam 发表的此相关 E2E 文章: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307014/tcan1463-q1-power-size-for-termination-resistor

    此致!

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danny:
    我有两个问题。


    1) 1)关于最坏情况 Vdiff、如果 CANH、CANL 为12V 供电、最坏情况 Vdiff 为12V?
    (电源- 0V)

    2) 2)我们的预期最坏情况 Vdiff 为10V、因此在最坏情况下为38.46mW 正确、每个电阻器预计约为19.3mW?
    那么、可以施加1/16W (62.5mW)电阻器吗?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joonggeon,

    1)理论上是的、但这可能是某种双重故障、对于 OEM 可能会考虑也可能不会考虑这种故障。 具体而言、您可能需要某种情况、即一条线路短接到 VSUP、而另一条线路同时短接到 GND (或者您需要同时断开端接以某种方式)。 否则、由于存在端接电阻、短路会将整个 CAN 共模拉高。

    2) 2)如果最坏情况下的 DC 预计为10V、则我同意:

    P = V^2/R =(10V)^2)/(2.6 kΩ)= 38.5mW→~19.3mW 每个电阻器

    此致!

    丹尼