This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:设置 PHY 地址

Guru**** 2926230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307869/dp83826i-setting-the-phy-address

器件型号:DP83826I

如果我使用自举引脚设置 PHY 地址、是否需要指定 MAC 侧的 PHY 地址?

在基本模式下使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    PHY 地址由自举引脚设置。 MAC 不需要设置 PHY 的地址、但它需要知道它才能与其正确通信。  

    例如、如果 MAC 连接到多个 PHY、则每个 PHY 必须具有唯一的 PHY 地址、并且 MAC 必须知道每个地址、以便将数据发送到正确的 PHY。

    此致、

    阿尔瓦罗