This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:如果 MAC 侧不工作、LED0和 LED1是否会通过将 LAN 电缆连接到计算机来工作?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307860/dp83826i-if-the-mac-side-does-not-work-will-led0-and-led1-work-by-connecting-the-lan-cable-to-the-computer

器件型号:DP83826I

如果 MAC 侧无法正常工作、LED0和 LED1是否会通过将 LAN 电缆连接到计算机来工作?
用于基本模式+ RMII 从模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    LED0和 LED1将亮起以指示正确的链路、请务必注意、此链路状态指的是 MDI 侧。 即使 MAC 侧完全断开连接、将 LAN 电缆连接到 PHY 和良好的链路伙伴也会导致 LED 亮起、因为存在有效的 MDI 链路。

    此致、

    阿尔瓦罗