This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:在基本模式+ RMII 从模式下使用时、Strap5终端设置

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307857/dp83826i-when-using-in-basic-mode-rmii-slave-mode-strap5-terminal-settings

器件型号:DP83826I

在基本模式+ RMII 从模式下使用时、是否可以将 Strap5端子保持断开状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    是的、在基本模式下、只需要搭接10和4即可将 PHY 置于 RMII 从模式。 在基本模式下未使用自举5。

    此致、

    阿尔瓦罗