This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:DP83867是否支持在一个 DP83867与 DP83867之间的单电容器隔离连接?

Guru**** 2544780 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1304450/dp83867cr-does-dp83867-support-single-cap-isolation-connection-between-one-dp83867-and-anther-dp83867

器件型号:DP83867CR
主题中讨论的其他器件:DP83869DP83867IRDP83825

您好!  

在我们的新项目中、我们需要通过 MDI 接口连接两个 DP83867。 DP86837是否支持在一个 DP83867与另一个 DP83867之间进行单电容器隔离连接? 请参见下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个 PHY 放置在同一电路板上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    遗憾的是、DP83867不支持电容耦合。 如果您需要电容耦合、请参阅以下列表:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1265741/faq-ti-ethernet-phy-capacitive-coupling-transformerless-operation?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=capacitive%20coupling#

    如果您正在寻找单个背对背解决方案,我们还建议使用以下处理器:

    <-RGMII->DP83867 <-SGMII->DP83867 <-RGMII->开关

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但 DP83867不,SGMII 接口、对吧?

    我们以前在上一个项目中进行过此连接、但仅用于100M Etherenet。 仅连接 TD_A 和 TD_B。  

    此处的2.5V 由 Broadcom 交换机内部的 PHY 请求。 这是否意味着仅 DP83867的100M Etherenet 支持系留耦合?

    我的项目需要两个 DP83867之间建立背靠背连接。 100MHz 以太网连接应该可以。  我在 DP83867上没有找到 SGMII 接口。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    很抱歉耽误你的时间。 没错、DP83867不支持 SGMII。 遗憾的是、DP83867PHY 不支持电容耦合、这会干扰 DP83867PHY 上的信号质量。 2.5V 拉电流仅意味着 Broadcom 开关是电流模式驱动器、而不是电压模式驱动器。 这没有任何迹象表明它可以支持电容耦合。

    DP83869可以支持电容耦合。 如果可能、可以看看器件 DP83869。 它还支持 SGMII 通信。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hillman

    我发现一个相关的问题,回答了5年前。 请参阅下面的链接。

    我们的项目是类似的。 我们使用的处理器与 DP83867在我们的项目中具有很多传统特性、 因此我们不愿意改为使用另一个新的 PHY。  我们仅支持100M 以太网。 我们能否 使用交流耦合电容器将 DP83867IR TD_P/M_A 和 TD_P/M_B 引脚直接连接到 DP83867?

    两个 DP83867将位于同一电路板上。 它们之间的距离非常短。

    DP83867IR:分立式磁体布局。 -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

    谢谢

    王杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我与团队内部进行了仔细核实。 很遗憾、我们仍然不建议客户在无变压器应用中使用 DP83867。

    对于无变压器应用、我们有 DP83869、DP83825、DP83822、DP83826和 DP83848。

    --

    此致、

    林希尔曼