主题中讨论的其他器件: THVD1400、 THVD1420、THVD2410
您好!
我们将 THVD1429DR RS485 IC 与 CC3220MODSF12MOBR 配合使用。
我们正在从从器件中读取30个参数(1个数据包)。 频率:每秒1个参数 波特率9600bps。
我们注意到从从器件读取数据时出现了一些问题。 有些参数有时候没有收到,但大多数时候我们都缺少参数,我们不能猜错过了哪些参数。 在缺失的参数中 、我们会打印原因。 原因将是从器件无响应、额外大小等。
但同一从属设备 Modbus 连接 PC 使用 USB 到 Modbus 转换器所有30个参数,没有失败,所有时间。
我已将220 Ω 铁氧体磁珠替换为0 Ω 电阻器、并且还尝试在 R12、R13上填充523 Ω 电阻器。 但打印出同样的问题。
请查看原理图供参考。 请提供解决此问题的建议。