This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5USBA224:差动和放大器;通过 TS5USBA224RSWR 的单端音频信号

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1309781/ts5usba224-differential-single-ended-audio-signals-through-ts5usba224rswr

器件型号:TS5USBA224

您好!

我在 设计中使用的是 TS5USBA224RSWR 开关、如下图所示。 此设计包含通过开关的差动和单端音频信号。  

 开关 D+/R、D-/L 引脚处输入的输入来自音频编解码器输出(最大3.4Vpp)、并会 根据 SEL 线路切换到运算放大器1或2。  

请确认此方法是否可行。 是否还有其他需要注意的问题?

谢谢 Rgards。

Ranjini.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranjini:

       从您的方框图中可以看出,它将起作用。

      该器件专为便宜的手机而设计、因此 THD 性能不如其他音频多路复用器设备。

    此致

    布赖恩