This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A-Q1:最大电源电压

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1309547/tca6408a-q1-max-supply-volatge

器件型号:TCA6408A-Q1

大家好、

我想检查 TCA6408A-Q1是否支持1.8/2.5/3.3V I2C、但不支持5V I2C?  

尊重,

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如绝对最大额定值中所示、5V 的电压可能会损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:

    我们是否有 I2C 扩展器件支持5V I2C 和8通道汽车 BMS? 谢谢。

    此致

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、琥珀色、

    您可以看一看 TCA9539-Q1 、它将能够支持高达5V 的输入:

    此致、

    插孔