This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:来自 GPIO 扩展器的错误代码

Guru**** 2520290 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1309505/tca9539-error-codes-from-gpio-expander

器件型号:TCA9539

发现故障时 TCA9539 GPIO 扩展器产生的错误代码列表是否存在?

错误代码31意味着什么?

非常感谢您对此提供的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    TCA9539中不存在任何会在 发现故障时标记的错误代码。  

    Unknown 说:
    错误代码31是什么意思?

    您是否有针对您在此处尝试执行的操作的示波器屏幕截图? 这是从 IO 扩展器读取的数据吗?  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    μ I²C 规格未定义任何报告错误代码的机制。

    该错误代码是由您未知的 μ I²C 库生成的。 您必须查看其文档。