This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:输入不同数据速率的信号时的行为

Guru**** 2917180 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230, DS250DF230EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1300746/ds250df230-behavior-when-signals-of-different-data-rates-are-input

器件型号:DS250DF230

您好!

问题1:   使用手动模式将 DS250DF230配置为4.9152Gbps 数据速率时、并应用9.8304Gbps 信号、器件将锁定该输入。 这是预期行为吗?

问题2. 如果是、是否有任何权变措施来解决此问题?

问题3: 当 DS250DF230 配置为4.9152Gbps 并锁定为4.9152Gbps 数据时、 输入会从4.9152Gbps 无缝切换到9.8304Gbps、 器件是否保持锁定状态?

 (根据我的经验、当 DS250DF230的 速率配置为4.9152Gbps 时、它会锁定至9.8304Gbps)

问题4: 假设交替发送4.9152Gbps 和9.8304Gbps。 如果您锁定在4.9152Gbps、然后将设置更改为9.8304Gbps (例如、在100ms 后的短时间内)、您是否会锁定在9.8304Gbps?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    我将对此设置执行一些基准测试。 我会在明天由 EOD 回答您的问题。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢卡斯-圣,

    感谢您进行基准测试。 我期待您的回答。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    我即将完成基准测试、并将很快提供答案。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    遗憾的是、在我的设置中使用 DS250DF230EVM 遇到了一些挑战、因此无法验证在传输9.8304Gbps 数据时是否能够以4.9152 Gbps 的速率获得 CDR 锁定。 重定时器在这种情况下实现了 CDR 锁定、所配置的数据速率和传输的数据速率均为半速率、这一点我并不奇怪。

    在这种情况下、当您看到 CDR 锁定时、您将采用什么模式进行传输?

    您是否还可以在设置中共享以下通道寄存器值?

    • 0x09、0x18、0x2F、0x60、0x61、 0x62、0x63、0x64
    Q4。 假设交替发送4.9152Gbps 和9.8304Gbps。 如果您锁定在4.9152Gbps、然后将设置更改为9.8304Gbps (例如、在100ms 后的短时间内)、您是否会锁定在9.8304Gbps?

    CDR 锁定速度并非设计为配置数据速率的两倍、因此对于这些问题、我没有明确的答案。 如果数据速率之间的转换是真正无缝的、那么我希望 CDR 锁定可以保持、但我不确定重定时器能够持续多长时间地重现此行为。

    在4.9152Gbps 和9.8304Gbps 数据传输之间切换时、您有没有测量过延迟?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢卡斯-圣,

    感谢您的支持。

    我将与客户确认通道寄存器值和切换数据传输时的延迟测量值。 当我收到客户的答复时、我会告诉您。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    听起来不错、感谢您帮助与客户沟通。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢卡斯-圣,

    客户正忙于评估另一个设备、但尚未确认。

    我想我能在明年后作出回应。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    当然、您可以告诉我客户何时有机会回答我的问题。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢卡斯-圣,

    能够检查客户的寄存器值。

    您能用这份内容来解决问题吗?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    这些寄存器设置正确、可配置为9.8304Gbps 和4.9152Gbps。

    当配置为4.9G 时、当客户看到 CDR 锁定为9.8G 信号时、需要配置什么模式? 如果重定时器发送 PRBS 信号、那么在这种情况下会锁定也就不足为奇了、因为9.8G PRBS 信号的大部分内容都看起来像4.9G 信号。 在这种情况下、可能无法阻止重定时器锁定。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢卡斯-圣,

    感谢您的支持。

    我知道重定时器已锁定。

    我想问您一个更详细的问题。 您能告诉我您的电子邮件地址吗?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    在 HSSC 中、我们应该通过 E2E 处理所有客户支持沟通。 如果您想秘密共享信息/提出问题、可以通过 E2E 给我发送一封私人邮件。 我给您发送了朋友请求。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢卡斯-圣,

    感谢您发送编修。

    我想单击"这个已解决我的问题"、但此主题中没有按钮。

    我该怎么办?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    我知道、现在似乎有一个错误、我也不能将其标记为"TI 认为已解决"。 我将在内部关闭该线程、然后秘密地向您发送消息。

    此致!

    卢卡斯