This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:您可以建议使用支持 HDMI2.1规格的重定时器吗?

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204, SN65DP159, TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307593/sn65dp159-can-you-suggest-retimer-that-support-hdmi2-1-specification

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件: TDP1204、TMDS1204

大家好、

我的客户需要可以支持 HDMI2.1规范的解决方案。

我仔细查看了 SN65DP159数据表、但它仅支持 HDMI2.0b。

您能评论一下合适的解决方案吗?

客户将使用 Intel Alder Laks-S 平台。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    什么是应用程序?谁是客户? 应用是否需要重定时器或转接驱动器是否足够? 这是源端应用还是接收端应用?

    我们的 TDP1204和 TMDS1204都支持 HDMI 2.1。 TDP1204针对源端应用进行了优化、而 TMDS1204针对接收端应用进行了优化。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach、

    最终用户是 Vecow、应用应该是边缘计算。

    https://www.vecow.com/dispPageBox/vecow/VecowHp.aspx?ddsPageID=VECOW_EN

    但在数据表中、它仅显示支持的 HDMI2.0b、我们是否可以支持 HDMI2.1?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach、

    我的客户计划设计 TDP1204、但他们需要参考原理图进行检查。

    我已经把用户指南电路分享给他们了、但是好像不是很方便参考、因为 pdf 文件里搜索功能不行。

    请将真实的原理图发送给我。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach、

    我现在看到 DSN 文件,请忽略我的请求。

    谢谢